This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541AT:SN74LV541AT

Guru**** 2779755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1514682/sn74lv541at-sn74lv541at

器件型号:SN74LV541AT

工具/软件:

有关 SN74LV541AT 的问题。

该 IC 可以将5V 到3.3V 和3.3V 到5V 的电压转换为5V、但是否可以在同一 IC 内转换不同的电压?

例如、是否可以按如下方式使用它:A1 (5V)→Y1 (3.3V) A2 (3.3V)→Y2 (5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压与电源始终相同、并且此器件需要一个5V 电源。 仅支持3.3V→5V。

    您的实际要求是什么?