This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS193:LS 扇出与标准 TTL 74193

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1514627/sn74ls193-fan-out-of-ls-vs-standard-ttl-74193

器件型号:SN74LS193

工具/软件:

  1. SN74LS193与 SN74193的扇出是什么?
    TTL 标准器件通常可以驱动10个输入、LS 可以驱动5个输入。
    我有一个应用、其中一个来自计数器的输出连接到其他逻辑器件的7个输入。 可能是 TTL 标准逻辑部件和 LS 逻辑部件的混合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常为同一系列器件定义扇出。 TTL 和 LS 输出/输入具有不同的驱动强度和要求。 (TTL:16 mA、1 mA;LS:8 mA、0.4 mA)