This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:由于负电压而造成的潜在损坏

Guru**** 2474530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1514480/sn74lvc8t245-potential-damage-due-to-negative-voltage

器件型号:SN74LVC8T245

工具/软件:

嘿、团队-您能帮助解决以下问题吗? 谢谢!

             我想问您一个有关 TI 74LVC8T245转换器的问题。

             我们存在一个可能的场景、74LVC8T245上的一个 A 输入可以达到-1.5V。

             电流应该很低、约为1mA。

             这种情况是否会导致器件损坏?

 

             我查看了数据表、绝对最小电压为-0.5V、绝对最大电流为50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个校正-所使用的器件是 SN74LVC8T245-COTS 版本、而不是 EP 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个连接到 GND 的钳位二极管。 正向电压为1.5V 时、电流将远大于1 mA。 如何限制电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我来试着描述一下连接到收发器 A 输入端的电路。

    一侧有一个18K Ω 电阻器连接到-15V 电压。  18K Ω 电阻器的另一侧连接到收发器的 A 输入端。

    还有一个2Kohm 电阻连接到收发器的 A 输入端。  2Kohm 电阻的另一侧接地。  所以、就像一个分压器连接到收发器的 A 输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但加载了分压器。 二极管会将2 kΩ 电阻器上的压降钳位到小得多的值、大约0.5 mA 将流过二极管。 这不会损坏转换器。