This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0101:传播延迟

Guru**** 2999030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108, TXU0101, TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1514065/txu0101-propagation-delay

器件型号:TXU0101
主题中讨论的其他器件: TXV0106、TXV0108

工具/软件:

我们考虑使用 TXU0101器件。
我们有关于传播延迟(tpd)的问题。
使用条件如下:

  • VCCA = 3.3V

  • VCCB = 1.8V

根据数据表、这些条件下的传播延迟如下:

  • A 到 B:最小0.5ns、最大19ns

  • B 至 A:最小0.5ns、最大17ns (-40°C 至125°C)

对于特定器件、传播延迟是否通常在上述"最小值-最大值"范围内一致?
例如、如果它为3ns、该值是否始终约为3ns?

此外、上升沿和下降沿的 tpd 值是否相同?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在恒定温度下、特定芯片的传播延迟将保持一致(并且主要是对称的)。 制造和温度变化都会改变这种趋势。

    如果您关心偏斜、请考虑 TXV0106/8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    我同意克莱门斯。 如果偏斜是一个重要因素、那么我会介绍 TXV0108和 TXV0106。

    对于上升/下降沿、请查看下面的测试条件。

    此致、

    Josh