This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08 Ioff 和电源电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G99, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1514036/sn74lvc1g08-sn74lvc1g08-ioff-and-supply-voltage

《主题》中讨论的其他器件:SN74LVC1G99SN74LVC1G125

工具/软件:

全部、  

如果电源电压低于1.65V、则无论输入端的电压如何、此 Ioff 功能是否会完全禁用输出?

根据 上述后文 、Ioff 条件仅在电源为0V 时有效、与门仍可能在0V 至1.65V 最小工作电压之间的电源电压下切换。

之所以会这样问、是因为我们担心、如果电源电压低于1.65V 的最低工作电压、无论输入状态如何、与门都可能会切换其输出。 您认为这是一个合理的问题吗? 是否有一些文档说明此器件在其工作电压范围以下的行为?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我认为这是一个值得关注的问题。 在建议的工作范围之外运行时、TI 不保证器件按照数据表中所述运行。 当器件在建议的电压范围内运行时、TI 仅保证器件按照数据表中所述运行、而在0V VCC 下运行(因为 Ioff 功能)。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 Ioff 功能的输出没有连接到  VCC 的钳位二极管。 但是、处于活动状态的输出直接连接到 VCC 或 GND、这可能发生在任何高于0V 的电源电压下(实际上、0.5V 将是安全的下限)。

    只有具有/OE 输入的器件才能可靠地禁用其输出。 因此、如果您希望在上电/断电期间具有明确定义的行为、则必须在电路的输出端添加一个三态缓冲器(SN74LVC1G125)、或者使用具有/OE (SN74LVC1G99)的门;/OE 信号可通过 GPIO 或复位信号进行控制。