This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS244:关于接口电平

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1515281/sn74hcs244-about-interface-level

器件型号:SN74HCS244

工具/软件:

在该组合中、SN74HCS244是否可以被识别为低电平?
我认为这取决于 SN74HCS244的输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电流指定为 II

    它小于1 µA、因此光耦合器的 VOL 将小于0.1V 的1/20、即0.005V