This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:未获得任何输出

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1515323/cd74hc4050-not-getting-any-output

器件型号:CD74HC4050

工具/软件:

我尝试使用4050芯片、但没有任何地方。 我使用3.3V 作为 VCC、输入为12V、希望输出为3.3V。 我在每个输入端使用1k 下拉电阻器、在输出端使用10k 电阻器。 我尝试绕过输入电阻器、似乎消耗了一个放大器、但输出端仍然不高于0.48v。 原理图位于此处: www.dropbox.com/.../CD74HC4050PWR-circuit.png

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "绕过输入电阻器"究竟意味着什么? 是否将输入端短接至地?

    如果输入本身消耗电流、则没有 CD74HC4050、或器件已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 在我的原理图中、我在输入端有1K 电阻、以便将输入拉低并防止其悬空。 我绕过了1K 电阻、这似乎消耗了1A 的电流。 无论我是否使用1K 输入电阻器和10k 输出电阻器、我仍然没有获得任何超过0.48v 的输出电压。


    芯片顶部的写法:

    HJ4050
    TI 47K
    CECL
    9m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输入引脚上测量的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入引脚上为12V、VCC 上为3.298v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出上是否有任何负载? 电压应为0V 或3.3V、除非有电流在某个位置流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空载、只有电表