This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH245A:如果提供5V 电压、预期的行为是什么

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1515487/sn74lvth245a-what-befavior-can-be-expected-if-5v-is-supplied

器件型号:SN74LVTH245A

工具/软件:

尊敬的 exparts:

当提供 Vcc=5V 时、预计可以是什么?
〇)产生热量/快速缩短供应/中断/预期寿命从▲年缩短到 年。 以此类推。

据我所知、如果 Vcc 超出数据表、我们无法保证规格。 我想知道你对此的总体看法。

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许高达4.6V 的电压。我想、首先、栅极隔离会降低(导致更大的漏电流)、当隔离击穿时、会产生不可预测的影响。