This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:TPLD1201是否可以实现缓冲器功能?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1517579/tpld1201-can-the-tpld1201-achieve-buffer-functionality

器件型号:TPLD1201

工具/软件:

您好的团队、  

TPLD1201是否可以实现与74LVC1G07GW 类似的缓冲器功能?

LUT 似乎无法实现此功能、因此请确认。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    是的、可以。 您可以将输入引脚直接连接到输出引脚、也可以将两个输入连接到同一个信号进行与门运算以生成缓冲器。 要具有与 74LVC1G07GW 类似的开漏输出、请选择输出引脚、并将输出模式更改为开漏 NMOS。