This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC107:是否有带 CD74HC107M96的直接替代器件。

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1517265/cd74hc107-is-there-a-drop-in-replacement-device-with-cd74hc107m96

器件型号:CD74HC107

工具/软件:

大家好!

我正在寻找 CD74HC107M96和一款直接可替代器件。

TI.com 建议使用 CD74HC73M96、如下所示。

但是、这些器件似乎具有不同的引脚放置方式。

1)是否可以直接替换?

2)如果没有,是否有其他设备可以更换?

我会将 LVTTL/CMOS 的排序结果和下面的 JK 触发器的推挽结果发送给您。

JK 触发器产品选择|德州仪器 TI.com

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HC107处于激活状态、可从常规分销商处购买。 您不需要更换它。

    '107和'73具有不同的引脚排列。