This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:请求功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极缩放

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1511750/sn74lvc1g06-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

器件型号:SN74LVC1G06
主题:AM2434中讨论的其他器件

工具/软件:

我想在器件型号为 SN74LVC1G06DCKR 的失效模式分布方面获得一些帮助、该分布通常包含在功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到它。

此外、我还想获得有关同一器件 SN74LVC1G06DCKR 中 SN 92500-2中栅极调节的一些帮助、这可以突出 SN29500-5表5。

如果 此器件不提供功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告、 您能否推荐适用于 AM2434的替代电源解决方案? 此外、如果您能为建议的替代解决方案提供功能安全时基故障数据、我们将不胜感激。

感谢您的帮助、此致

Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    请给我们一个星期来起草这些文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    感谢您的支持。

    我们预计将在 本周结束前完成。

    关于备选器件、抱歉我的错误信息、它与  AM2434无关、 但如果 该器件不提供功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告、我们需要 与 SN74LVC1G06DCKR 类似且具有功能安全报告的替代解决方案。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    该器件似乎不是汽车器件。  

    我能否解释一下您为什么需要商用器件采用此器件? 通常、不针对商用器件提供功能安全报告。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我们正在 开发 功能安全系统、因此需要计算 FMDA。

    您能否推荐   SN74LVC1G06DCKR、其具有 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告?

    谢谢。此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    该器件具有 EP 版本、可提供功能安全。 我们的商用器件将不提供功能安全。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您能否提供 EP 版本的 MPN、数据表和功能安全报告?

    谢谢。此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    明天我会把它送到这里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    请参阅随附的内容

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1G06_2D00_EP_3D00_1_3D00_TI-PDF_3D00_en_2D00_us.pdf