This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCB164245:电源电压低于额定电压时的行为。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1516937/sn74avcb164245-behavior-when-the-power-supply-voltage-is-below-the-rated-voltage

器件型号:SN74AVCB164245

工具/软件:

您好团队

我想知道在以下情况下"2By pin (=I/O)端口的行为。

Vcca 和 Vccb:0-1.4V (上电并升高电源电压)

2OE = GND

2DIR = Vccb

2Ay = GND (有 PD 电阻器)

最好的考虑

宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 输入和 A/B 输入可能无法正确读取、因此2A 或2B 可能会输出错误的值。

    为了防止这种情况、将/OE 拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyano、

    如果器件在上电时启用、则 I/O 线路上可能会出现一些错误的逻辑电平。 就像 Clemens 所说的、我们建议在上电期间将/OE 拉至 VCCB。 这将强制 I/O 进入 Hi-Z 状态、并更大限度地减少 I/O 线路上的错误逻辑电平。

    此致

    Josh