This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:请求功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极缩放

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SN74LVC1G14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1511727/sn74lvc1g14-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件:AM2434

工具/软件:

我想在以下器件型号 SN74LVC1G14DBVR 的失效模式分布方面获得一些帮助、该分布通常包含在 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到它。

此外、我还想获得有关同一器件 SN74LVC1G14DBVR 中 SN 92500-2中栅极调节的一些帮助、这可以突出 SN29500-5表5。

如果 此器件不提供功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告、 您能否推荐适用于 AM2434的替代电源解决方案? 此外、如果您能为建议的替代解决方案提供功能安全时基故障数据、我们将不胜感激。

感谢您的帮助、此致

Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于替代器件、抱歉我的错误信息、它与  AM2434无关、 但如果 该器件不提供功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告、我们仍需要 与 SN74LVC1G14DBVR 类似并具有功能安全报告的替代解决方案。

    谢谢。 此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    与其他请求类似的问题。 这不是汽车器件、但我们有该器件的汽车版本。 是否要改用汽车器件的 FUSA 文档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

     您指的 是汽车器件 SN74LVC1G14-Q1

    如果是、您能否提供该器件可用的功能安全文档? 具体来说、我们需要任何相关材料、例如功能安全时基故障率、失效模式分布(FMD)或引脚失效模式分析(FMA)报告(如果可用)。

    谢谢。此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    是的、我可以提供汽车器件的功能安全文档。 请给我~1周时间来创建这些内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的支持。

    我们预计本周能收到报告吗?

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3288.SN74LVC1G14_3D00_1_3D00_TI-PDF_3D00_en_2D00_us.pdf

    尊敬的 Sijia:

    请参阅随附的内容。