This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:外部 CLK 引脚的位置

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1516492/tpld1202-position-of-the-external-clk-pins

器件型号:TPLD1202

工具/软件:

尊敬的团队:

在 TPLD1202数据表(SCPS289–2024年9月)的表4-1中、引脚功能为:GPI =外部 OSCO 输入
IO8 =外部 OSC1输入。

第7.3.12章"振荡器/第65页"中
IO9 =外部 OSCO 输入
IO6 =外部 OSC1输入。

正确的 IO 引脚分配是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Volker、

    我将仔细检查此项、并以正确的任务返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Volker、

    GPI/GPIO8应该是正确的引脚。

    此致、

    Ian