This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:同一封装中电路之间的迟滞变化

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1516608/sn74lvc2g17-hysteresis-variation-between-circuits-in-the-same-package

器件型号:SN74LVC2G17

工具/软件:

我看到正向输入阈值电压和负向输入阈值电压的最小值和最大值范围很宽。 由于这是双缓冲器封装、我想问一个电路的正向阈值是否可能位于最小值侧、另一个电路是否位于最大值侧。 或者采用同一封装/ IC 的电路之间是否具有一致性? 也许这是一个可应用于所有多电路 IC 的一般问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    通常、一个器件中的通道应相对相似。 该范围适用于不同器件之间的差异。