This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT240:SN74HCT240

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT240, CD74HCT240, SN74HCS240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1515935/cd74hct240-sn74hct240

器件型号:CD74HCT240
Thread 中讨论的其他器件:SN74HCT240SN74HCS240

工具/软件:

CD74HCT240与 SN74HCT240之间有何区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD 器件最初由 RCA 制造、然后由 Harris 收购、后来由 TI 收购。 SN 器件始终由 TI 制造。

    如今、它们是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非0或 Vcc 输入的 CD 和 SN 附加电流的数据表不同。 尽管 CD 规定的输入电压为 Vcc-2.1V 且 SN 为2.4V、但几乎为三倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny、

    CD 设备都将在较旧的进程上运行。 大多数 SN 器件采用更现代的 CMOS 工艺、这就是规格更佳的原因。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压远离  VCC 时、击穿电流会更高。 下图显示了 SN74HCS240的典型值(该值使用相同的过程、但具有更大的迟滞):