This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:用于模拟基准电压的 I2C 用户寄存器

Guru**** 2930610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202, TPLD2001, TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1514986/tpld1202-i2c-user-register-for-the-analog-reference-voltage

器件型号:TPLD1202
主题中讨论的其他器件: TPLD2001TPLD1201

工具/软件:

您好团队:
在 TPLD1202中、可以以32mV 为增量调整模拟比较器 IN-输入端的模拟基准电压。
是否可以在通过 I2C 接口编程后调整模拟基准电压?

TPLD1202用户指南(SCPS289–2024年9月)表7-26不包含任何相关的用户寄存器。
较新的应用手册(SCLA081–2025年2月)表1包含所有 VREF_McACMPx_x 和 VREF_ACMP0寄存器、
但缺少相应的寄存器地址(请参阅下图)。

什么是目前真正可行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Volker、

    当前版本的 TPLD1202无法做到这一点。 我们正在开发一个版本来实现此功能、当前时间安排是明年的~7月(样片~1月)。  

    TPLD2001现在可以做到这一点、该器件应在未来几个月内提供样片。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    感谢您的快速响应。
    在当前的重新设计中、我们计划使用 TPLD1202来消除多个现有的模拟和数字 IC。
    模拟比较器阈值的自适应调整在此处是一项很好的功能。
    我们需要快速的解决方案。
    TPLD2001具有哪些特性?
    我们是否已经有可以使用的 TPLD2001数据表或其他信息?

    此致、Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    感谢您的快速响应。
    在当前的重新设计中、我们计划使用 TPLD1202来消除多个现有的模拟和数字 IC。
    模拟比较器阈值的自适应调整在此处是一项很好的功能。
    我们需要快速的解决方案。
    TPLD2001具有哪些特性?
    我们是否已经有可以使用的 TPLD2001数据表或其他信息?

    此致、Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Volker、

    TPLD2001包含 TPLD1202的所有特性、但也具有:

    • 分立式模拟比较器(例如 TPLD1201)
    • 2:1内部模拟多路复用器
    • 三个振荡器(2kHz、2MHz、25MHz)

    除了具有更多的 GPIO/查找表之外。 我们有初步的数据表。 您与我们签订了 NDA 吗? 由于器件尚未具有 APL、因此我必须确认目前允许谁共享数据表。

    此致、

    Malcolm