This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:确认 OE 最大电压

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1515837/sn74lvc4245a-oe-max-voltage-confirm

器件型号:SN74LVC4245A

工具/软件:

你好、团队

我们的目标是替换74LVC4245A &Nexperia、并得到了一个问题。

如果信号方向为 B 至 A、VCCB = 3V;VCCA = 5V、OE = 5V 是否可以?

因为 DS 不显示 OE 最大电压,只限制 Vin。 只需确保 OE 是否不能超过 VCCB (3V)。

如果这确实存在风险、我们是否有 P2P 器件可以处理这种情况?

谢谢

Irene  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /OE 引脚是输入引脚、因此 Vin 适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irene、

    DIR 和 OE 被归类为输入、全部由 VCCA 供电。

    将 OE 连接到 VCCA (5V)是可以的。

    此致、

    Josh