This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245-SN74LVC:EP 数据速率:EP

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1517348/sn74lvc16t245-ep-data-rate-sn74lvc16t245-ep

器件型号:SN74LVC16T245-SN74LVC16T245-8 EP

工具/软件:

您好、

请指定 CLVC16T245MDGGREP 的最大数据速率及其是否支持 SPI。

谢谢。此致、

Annapoorneshwari M K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Annapoorneshwari、

    您使用的电源电压范围是多少? 最大数据速率将取决于 VCCA 和 VCCB。

    此致

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua Salinas、

    我使用的电源电压范围是 VCCA:1.8V、VCCB:3.3V

    谢谢。此致、

    Annapoorneshwari M K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Annapoorneshwari、

    由于电源电压没有给出最大数据速率,我们可以使用以下公式来得到一个很好的估计: DR = 1/DR tpd。

    从 B ->A 转换可得到最大 tpd 为23.4ns。 使用上面的公式、我们得到最大数据速率为~42Mbps 或21MHz。

    此致、

    Josh