This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245:SN74LXC8T245、I/O 上电时间出现意外尖峰

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1516025/sn74lxc8t245-sn74lxc8t245-unwanted-spike-on-power-on-time-on-i-o

器件型号:SN74LXC8T245

工具/软件:

大家好、下面是 SN74LXC8T245的 MY 电路。   

1. VCCB (5V)首先为一个供电。  

2.~35 ms 之后 VCCA (3.3)打开电源)  

我们观察到、当 VCCA (3.3V)未上电时、I/O 上的初始尖峰位于 VCCB 电源轨上。  数据表提到不需要上电序列、但我们仍然会通过 VCCB 电源轨在 I/O 上获得初始尖峰。  

 

如果对我的电路有任何建议或修正、请提供帮助。  

此致、

Hardik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    为了澄清一下、您是否在 A 端口或 B 端口 I/O 上观察到了尖峰? 当我们在输入缓冲器之前为内部输出缓冲器上电时、通常会发生这种类型的问题。 当数据从 A -> B (DIR = H)流动且 VCCB 上电时、可能会观察到尖峰。

    然而、无干扰电源时序功能应该会消除这些类型的尖峰。 I/O 是被驱动还是上拉至电源?  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    我们观察到端口 B' I/O 上出现了尖峰  30ms 后、VCCB 首先上电。  

    此致、

    Hardik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    您能否确认 I/O 是否上拉至电源?

    此致

    Josh