This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC7266A:CLVC7266AWBQARQ1引脚排列错误

Guru**** 2797475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC7266A-Q1, SN74HCS7266-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1517015/sn74lvc7266a-clvc7266awbqarq1-pinout-mistake

器件型号:SN74LVC7266A
Thread 中讨论的其他器件: SN74HCS7266-Q1

工具/软件:

您好、

我们使用的是 CLVC7266AWBQARQ1 (SN74LVC7266A-Q1的 WQFN 封装 )、这里似乎存在与 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431188/sn74lvc7266a-error-in-datasheet?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74LVC7266A-Q1相同的问题

我在组件 网页或最后一个数据表中找不到任何提及、那么问题的当前状态是什么?

您能提出我们可以使用什么来代替相同尺寸的错误芯片吗?

是否有机会订购经校正的芯片?

BR
Nikita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里购买了错误的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikita、

    因为这是一个完整的全新重建,这个过程需要很长的时间。 我与我们的 PM 交谈、很遗憾、我们还没有这方面的时间表。  

    如原始主题中所述、您现在可以使用此器件的 HCS 系列版本。  

     SN74HCS7266-Q1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     2025年2月17日、来自 Mouser Electronics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我希望,但 它是不可能使用你提到的芯片. 它们没有 WQFN 封装。 或者、您知道一些隐藏的选项吗?

     由于这个问题、我试图在不订购新 PCB 板的情况下找到解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.

    我没有继续与订单的最后,但它看起来似乎我仍然可以购买错误的组件 mouser, dijikey , TI ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikita、

    我的错误,我没有意识到,包没有在那里。 很遗憾、我认为我们目前没有更好的解决方案。