This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4040B-SN74LVREP EP:申请 SN74LV4040BMPWREP 器件的晶圆尺寸详情

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1517504/sn74lv4040b-ep-request-wafer-size-details-for-sn74lv4040bmpwrep-part

器件型号:SN74LV4040B-SN74LV4040 (EP)

工具/软件:

尊敬的团队:

是霍尼韦尔航空航天公司的元器件工程师。 我们正在对旧程序执行 BOM 分析、作为此过程的一部分、我们希望获得以下查询的答案。

 

根据 PDN 通知、由于 ‘150毫米生产而中止的器件将在当前制造厂中关闭。

 

根据 PDN 通知、MPN 的替换器件: SN74LV4040AMPWREP (中止部件)为 SN74LV4040BMPWREP (替换部件)。

 

请求确认 晶圆尺寸 有关更换器件 SN74LV4040BMPWREP。

 

我们高度赞赏尽早作出反应。

 

谢谢。此致、

Rakshitha Y S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakshitha:

    采用新工艺时、晶圆尺寸现在为300mm。