This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:电感选择

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51420, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1516136/lmr51420-inductance-selection

器件型号:LMR51420
主题: LMR51430中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户以前使用 LMR51430YDDCR 进行电源测试、输入电压范围为18V 至30V (典型值为24V)。 输出为5V/3A。 电感为3.3 μ F、与数据表中的值相同。

由于 LMR51430的电源问题、客户希望使用 LMR51420来进行更换、并且不想更改外设电路。  

他们的问题是、当使用 LMR51420来代替 LMR51430时、他们仍然可以使用3.3uH 电感。

我使用 Webench、结果如下所示:

我需要将峰峰值电感器电流比从40%更改为60%、从而可以在4.7uH 至3.3uH 范围内实现小电感器。

坏消息是电感器电流会增加。 这对于 IC 过流保护是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary

    LMR51420的电流限值为2.7 (min)。 纹波电流为60%时、电感器峰值电流为2.6A、非常接近最小电流限制。 此外、我们还必须考虑电感器容差和降额。 如果不更改电感器、则不建议将 LMR51430直接替换为 LMR51420。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garry

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare