This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:让 B 端口信号悬空会产生什么影响?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520115/sn74vmeh22501a-what-would-be-the-impact-of-leaving-the-b-port-signals-floating

器件型号:SN74VMEH22501A

工具/软件:

您好、  

我们将重新使用一个现有设计、将这些收发器用于 VME 总线。 重用设计实际上并不是使用缓冲器、而是将它们保留在电路中并由其供电。  

在现有设计中、B 端口将由标准 VME 5V 330R 上拉470R 下拉电阻端接。 (对于未驱动、为~2.94V。)但是、 在新设计中、优先选择保持未连接状态。

在数据表中、建议运行条件仅指出:"器件的所有未使用控制输入必须保持在 VCC 或 GND 以确保器件正常运行。"

我们是否可以安全地假设 B 端口处于"悬空"状态?

提前感谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    否、B 端口不应悬空。 即使它们不是控制输入、悬空数据输入也会导致不可靠的行为和损坏。 希望这篇文章能回答您的问题。  

    此致、  

    Sudthright