This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74121:10s 延迟、与触发信号无关。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1519552/sn74121-10s-delay-independent-of-trigger-signal

器件型号:SN74121

工具/软件:

问题:

1.我有一个温度传感器, 在达到温度阈值时发出警报。 因此、输出从0变为1。

2. 1馈入闩锁。 D 锁存器进一步馈送时钟计数器/计时电路、从而产生10s 的延迟。

3.现在可以在不到10秒的时间内释放原始警报。我的意思是温度迅速下降到阈值以下。 但是、我想等待整个10秒、然后再释放锁存器。

我需要满足两个条件之一。 1、报警达到1时可以用脉冲设置的开关。 并由计数器逻辑输出复位。 2.一个10秒的脉冲、当 Alam 变为零并在释放闩锁之前完成其循环时不会停止。

我找不到具有独立释放针脚的开关。 而且、即使原始触发器已被发现存在、也不知道10s 脉冲是否会在结束前完成一个周期。

谢谢

Anand