This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G157:它是否支持100 MHz CMOS/LVCMOS 信号作为输入?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G32, SN74AUC2G08, SN74AUC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1519500/sn74lvc2g157-does-it-support-100-mhz-cmos-lvcmos-signals-as-inputs

器件型号:SN74LVC2G157
Thread 中讨论的其他器件:SN74AUC2G08SN74AUC1G04、SN74AUC1G32

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在寻找一个合适的器件 2:1多路复用器 符合以下要求:

  • 配置 100 MHz CMOS/LVCMOS 要容易得多。

  • 输入来自:

    • 外部振荡器

    • MCU PLL 时钟输出

  • I/O 电压电平范围为 1.8V 至3.3V  

  • 多路复用器应具有一个电容器 选择引脚 在两个输入信号之间进行选择。

  • 理想情况下、多路复用器应为 能够进行电平转换 (例如、将3.3V MCU PLL 时钟转换为1.8V 输出) 而无需外部电平转换器

您能否请推荐符合这些要求的 TI 器件?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一支持1.8V 100 MHz 的逻辑系列是 AUC。 没有 AUC 多路复用器、但您可以构建自己的(使用两个与门(SN74AUC2G08)来强制将不必要的输入信号发送到 GND;将两个输出与一个或门(SN74AUC1G32)相结合;如果您不想使用两个控制信号、则使用 SN74AUC1G04生成反相控制信号)。

    AUC 输入具有过压容限。