This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A:SN74LVC573

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT573, SN74HCS573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1519148/sn74lvc573a-sn74lvc573

器件型号:SN74LVC573A
Thread 中讨论的其他器件:SN74HCS573、SN74LVT573

工具/软件:

標準ロジックIC573を使用して5Vから3Vに変換する場合、SN74LV573、SN74LVC573、SN74LVT573、SN74HCS573のどれを選択するのが最適ですか μ S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seiji:

    我将使用 SN4LVC573。

    此致、

    Malcolm