This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A:SN74LVC573A

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC573, SN74LVT573, SN74HCS573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1519149/sn74lvc573a-sn74lvc573a

器件型号:SN74LVC573A
Thread 中讨论的其他器件:SN74HCS573、SN74LVT573、SN74AHC573

工具/软件:

使用标准逻辑 IC573从5V 转换为3V 时、最好选择 SN74LV573、SN74LVC573、SN74LVT573或 SN74HCS573中的哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCS 器件没有过压容限输入、无法做到这一点。

    AHC (SN74AHC573)、LV-A、LVC 和 LVT 器件之间的主要区别在于输出驱动强度(4 mA、8 mA、24 mA、32 mA);为了减少 EMI 问题、请选择足以满足您的应用需求的最小器件。