This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:输入共模

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1519129/sn74ahc244-input-torelant

器件型号:SN74AHC244

工具/软件:

您好、

我认为具有输入容限功能的产品是一个内部电路、没有正向钳位二极管、如下图右侧所示。

如果没有正向钳位二极管、它是否会失去对过压和 ESD 的抵抗能力? 还是添加了另一个电路来代替保护二极管?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AHC/AHCT 设计人员指南的第2.3.1节 指出:

    图12展示了用于高级高速 CMOS 器件的保护电路。 为了满足前面概述的要求、保护电路分为两级。 输入首先由由晶体管 Q2和 Q3组成的晶闸管进行保护。 这提供了粗略保护。 如果输入电压上升到大约15V 以上、晶体管 Q1会击穿并触发晶闸管。 然后、后者会使大电流短路。 电阻 R1和 R2的值仅为几欧姆。 因此、晶闸管的保持电流为几十 mA。 当电流在放电结束时再次减小时、晶闸管将熄灭。 晶体管 Q4、Q5和 Q6作为精细保护运行、主要用于保护输入免受过压的影响。 当输入端出现过压时、这些晶体管被驱动为击穿状态并限制电压、而电阻器 R3限制电流。