This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:在不烧录 OTP 的情况下使用

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1518913/tpld1201-use-without-burning-the-otp

器件型号:TPLD1201
主题: TPLD1202中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

使用 TPLD1201 EVM、可以将位流加载到 PLD 中并在不刷写 OTP 的情况下对其进行测试。
还可以通过 MSP430xx 处理器、使用系统中的相应位流对 TPLD1202进行串行编程
不刷写 OTP 的情况下运行它?
这将使我们能够更新系统中的 PLD。

此致、Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Volker、

    我的理解是、您是否尝试在没有 EVM 的情况下对器件进行温度编程、因为 TPLD 器件已在系统中?  

    但我们在这两个器件中不提供集成电路编程功能。 它将是我们2001器件的一项功能。