This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14A:ESD 数据请求

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1518569/sn74hc14a-esd-data-request

器件型号:SN74HC14A

工具/软件:

尊敬的支持团队:

请告诉我 SN74HC14APWR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢、

林裕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件的 ESD 为: 4kV HBM 和2kV CDM