This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:请求功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极缩放

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, TPUL2G123-Q1, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1511736/sn74lvc1g123-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:AM2434TPUL2G123-Q1

工具/软件:

我想在以下器件型号 SN74LVC1G123DCUR 的失效模式分布方面获得一些帮助、这通常包含在 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到。

此外、我还想在针对同一器件 SN74LVC1G123DCUR 的 SN 92500-2栅极调节方面获得一些帮助、这可以突出 SN29500-5表5。

如果 此器件不提供功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告、 您能否推荐适用于 AM2434的替代电源解决方案? 此外、如果您能为建议的替代解决方案提供功能安全时基故障数据、我们将不胜感激。

感谢您的帮助、此致

Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    请给我们一个星期来起草这些文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    感谢您的支持。

    我们预计将在 本周结束前完成。

    关于备选器件、抱歉我的错误信息、它与  AM2434无关、 但如果 该器件不提供功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告、我们需要 与 SN74LVC1G123DCUR 类似且具有功能安全报告的替代解决方案。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    与其他请求类似的问题。 这不是汽车器件、但我们有该器件的汽车版本。 是否要改用汽车器件的 FUSA 文档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您能否提供有关汽车器件和 FUSA 文档的信息?

    谢谢。此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    抱歉、我错了、我们没有此器件的汽车版本。

    我们拥有的唯一一款汽车单稳态多谐振荡器在此处是一款新器件: https://www.ti.com/product/TPUL2G123-Q1

    然而、这是一款双通道器件。  

    遗憾的是、我们无法提供非汽车器件的功能安全信息。 如果您要继续使用原始器件、将没有功能安全信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您是否有 TPUL2G123-Q1的功能安全报告?

    请提供吗?

    谢谢。此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我还没有这方面的时间表。 不幸的是,由于这款设备才推出几个月前,我们还没有这方面的任何东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    如果在不久的将来无法提供 TPUL2G123-Q1的功能安全报告、
    您能否建议使用具有可用功能安全文档的 SN74LVC1G123替代器件?

    谢谢。此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    该器件可用作替代器件。  https://www.ti.com/product/SN74LV123A-Q1 

    请在一周结束前向我们的团队提供文档