This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541-Q1:FUSA 相关请求

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1517944/sn74ahc541-q1-fusa-related-request

器件型号:SN74AHC541-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户需要 FIT/FMD 信息来执行 FMEDA、但我在 TI.com 上找不到文档、因此我知道这些器件不支持"FUSA"。

那么如何执行 FMEDA 呢?  我的客户需要以下 FUSA 信息:

  "SN74AHC541QPWRQ1、SN74HCS11QPWRQ1、SN74HCS10QPWRQ1、SN74HCS4075QPWRQ1、SN74LVC2T45QDCURQ1"

谢谢、

奇迹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonder、

    请给我们的团队一周时间来获取这些文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonder、

    请给我们的团队一周时间来获取这些文档。