This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:我有关于 TPLD1201的一些问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD1202, TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1521029/tpld1201-i-have-a-few-questions-regarding-the-tpld1201

器件型号:TPLD1201
主题中讨论的其他器件: TPLD1202、 TPLD2001

工具/软件:

我有关于 TPLD1201的几个问题:

  1. 是否计划发布具有单稳态多谐振荡器功能的系列?
  2. 在系统复位期间、如果器件未配置、IO 引脚是否处于 Hi-Z 状态?
  3. TPLD1201的 IBIS 数据是否可用?
  4. 关于使用输出引脚(x1或 x2)时的驱动能力、理解它随 ILOAD 的变化是正确的吗? 具体来说、以安培为单位的驱动能力是多少?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    1.这已经存在、请参阅 TPLD1202

     2.所有引脚都是未配置的器件的输入端

    3.目前没有 IBIS 数据可用。 我需要检查一下、我认为我们可能正在根据每个设计发布 IBIS 数据/模型、因为 IBIS 模型显然会根据用户配置引脚的方式而变化。

    4.是的,驱动能力会随着负载的变化而变化。 数据表的第5.1节给出了最大额定电流。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    感谢您的答复。

    >2.  所有引脚都是未配置的器件的输入端

    未配置的输入意味着它处于 Hi-Z 状态、既不应用下拉电阻器、也不应用上拉电阻器。 是这样吗?

    最好的管理

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    这是一种没有下拉电阻或上拉电阻的标准 CMOS 输入。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    感谢您的支持。

    我明白了。

    关于 TPLD1202、它可以使用串行接口。

    理解其目的是对板载 TPLD1202进行编程是正确的吗?

    此外、串行通信是否只能用于写入寄存器、也可以写入 OTP?

    此外、我还有一个问题。 InterConnect Studio 似乎支持 Windows、macOS 和 Linux 作为操作系统环境。 您是否有这些操作系统的特定版本信息?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    TPLD1202的串行接口仅用于连接器件上的 SPI/I2C 模块。 TPLD2001具有可用于内联编程/OTP 的串行接口(TPLD1202只能写入寄存器)。

    我们没有操作系统的特定版本信息。 它只是一个基于浏览器的应用程序、应该可以在大多数现代操作系统版本上运行。

    此致、

    Malcolm