This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:关于输入转换

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LV240A, SN74LS240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1518502/sn74lvc8t245-about-input-transition

器件型号:SN74LVC8T245
Thread 中讨论的其他器件: SN74LV240ASN74LS240

工具/软件:

我想将其用于这个组合。 请告诉我如何考虑输入转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播延迟与输出转换速率不同。 将 SN74LV240A 输出直接连接到 SN74LVC8T245输入将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这种组合是好的。 如何知道 SN74LV240A 的输出转换速率快于5ns/V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输出转换速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不应该在此计算中使用 RON=RON 2000Ω 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;100 µA 值仅用于显示小电流导致小电压、但这一限制是最低电源电压的最坏情况、因此对于5V 来说并不现实

    0.55V / 16 mA≈34 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不知道。"

    "0.4V / 8mA ≈50Ω"是比34Ω 在这种氯化物中的稳定性更高的。

    不过、计算 Rout 时、是否可以使用更接近 Vcc 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一种很强烈的占有欲。 这种组合不好、对吧?

    LS240是另一侧的主板、因此无法更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROUT 取决于电源电压、因此应仅使用最接近的 ROUT/ROUT  VOL 规格 VOH。

    TTL 器件的输出与 CMOS 输出的行为不同。 如 SN74LS240数据表的图21所示、存在一个50 Ω 电阻器和一个达林顿晶体管(不应影响驱动强度)。

    请注意、TLL 器件的输出与5V CMOS 输入不兼容(VOH 低于 VIL (min))。 SN74LVC8T245输入侧的电源电压必须为3.3V 或更低。 (3.3V 信号与 TTL 输入兼容。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种组合是否正常? 我担心输入转换速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS 输出的行为与 CMOS 输出不同、因此您不能使用所有这些公式。

    您可以假设 LS 输出在大约50 Ω 的情况下上拉至大约3.5V。这对于任何 CMOS 输入来说都足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新 PCB 接收来自两种类型的电路板的信号。(PCB-A 和 PCB-B)

    这种组合是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入的输入漏电流极小、因此  VOL / VOH 限值无关紧要;实际输出电压将接近 GND/CMOS VCC

    这样就可以了。