This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:输入和输出信号不稳定性问题

Guru**** 2981990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS541, SN74HCS244, SN74LVC244A, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1521981/sn74lvc244a-input-and-output-signal-instability-issue

器件型号:SN74LVC244A
"主题"中讨论的其他器件:SN74HCS244、SN74HCS541、 SN74LV244A

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们使用 SN74LV244、并观察到向输入施加3.3V PWM 信号时、在 PWM 信号转换期间、输入和输出会在很短的时间内变得不稳定。

我们附上了测试电路的原理图以及显示此问题的示波器波形。 在 PWM 边沿转换期间、不稳定会短暂发生、其中输入和输出信号都出现意外的振荡或振铃。

请帮助我们了解以下内容:

  • 这种行为可能是什么原因造成的?

  • 它是否与慢速边沿速率、输入阈值或缺少上拉/下拉电阻有关?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是由缓慢的边沿引起的。 数据表忘记指定 Δt Ω/Δv Ω 限值、但它的存在、与其他 LVC 输入一样、采用3.3。 V supply、它是10ns/V

    电路故意减慢边缘速度、因此我想您有理由这样做。 为了能够处理慢速边沿、您需要一个具有施密特触发输入(即 SN74HCS244或 SN74HCS541)的缓冲器(不需要 P2P 替换)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们不能接受数据表干脆忘记指定该参数的说明。 实际上、我们在该电路中使用此器件已经超过10年了、从未遇到过此问题。 只有我们最近购买的 SN74LVC244A 器件才会出现问题。 在同一电路板上、如果我们将其替换为之前购买的 SN74LVC244A 器件、则不会出现问题。

    在这种情况下、您是否建议提交失败分析请求?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我查看的是 LVC 数据表、而不是 LV 数据表。 SN74LV244A  Δt 表确实包含 Δv μ V/μ s 规格(对于 LV、该规格为100ns/V)。

    您看到的变化来自 PCN#20221216004.1。 新芯片符合数据表保证限值、因此数据表不变。

    由于您的电路超出了数据表限制、因此您的问题不会被视为故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    要澄清这个问题的更多内容并得到更正式的解释(Clemens 不是德州仪器员工、而是 E2E 上非常有帮助且知识渊博的人)。

    在 PCN (新工艺和新芯片)之前、旧器件的性能不如新器件那么强大。 这样、当器件遇到缓慢边沿时、甚至不会尝试切换输出、因为有时它的强度不是。

    借助新器件、它现在能够将信号驱动为高电平、但由于输入信号在开关区域非常慢、它会不断尝试切换输出、这就是导致振荡的原因。 这是 CMOS 逻辑中一种非常常见的现象(请参阅: CMOS 输入缓慢变化或悬空的影响)。 遗憾的是、在过去10年里、您的用例超出了数据表规格范围、不被 TI 视为故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  克莱门斯和阿尔伯特,

    我想我现在明白原因了。

    感谢您的答复和帮助。 祝您度过美好的一天!

    此致

    Tom