This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:器件型号中的后缀"-P"表示什么?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1522253/sn74lvc1g32-what-suffix--p-in-part-number-means

器件型号:SN74LVC1G32

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们收到了 PDN 20250528002.3、告知某些产品和一个已停产器件与我们在 Jabil 使用的产品匹配(器件型号最后一个使用的"-P"除外)、我已经在网络上搜索了此后缀含义的信息、但我没有找到任何内容、这会使我感到困惑、确定此 PDN 是否真的适用于我们、或者我们可以忽略它。

e2e.ti.com/.../20250528002.3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -P 是一个不同的设备。 没有-P 的设备仍处于活动状态。