This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4010B-Q1:可申请功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极缩放

Guru**** 2924840 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4010B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1512422/cd4010b-q1-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

器件型号:CD4010B-Q1

工具/软件:

我想在 CD4010B-Q1的失效模式分布方面获得一些帮助、该故障通常包含在 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到它。

此外、我还想针对同一器件 CD4010B-Q1的 SN 92500-2逻辑门比例获得一些帮助、这可以突出 SN29500-5表5。

感谢您的帮助、此致

Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sijia、

    我们需要一些时间来创建 FUS 文档。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的答复。

    我们预计何时可以收到 FUS 文档?

     此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sijia、

    通常、发布功能安全文档大约需要6 - 8周的时间。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    在发布正式报告之前、您能否提供 CD4010B-Q1的初步数据?

    此致、

    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sijia、

    我们通常不会发布初步的功能安全数据。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    如果可用、您能否提供功能安全报告的草稿版本?

    非常感谢您的支持。

     此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sijia、

    当然、一旦可用、我就可以共享它。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    正式报告大约需要6~8周时间、能否证实报告草稿需要多长时间?

    谢谢。此致

    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sijia、

    让我向团队询问报告的可用性。

    再次感谢您的耐心。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

     我们的当前设计迫切需要功能安全报告。 您在这方面的及时帮助对于我们的项目时间表至关重要。

    如果您能优先处理此请求并在您方便时尽早提供必要信息、我们将对此深表感谢。

    提前感谢您的合作。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sijia

    我们将在两周内获得完整的报告。 再次为延误道歉。

    此致、

    Josh