This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:i'm 将 I2S 连接到 LSF0108时遇到问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204-Q1, TXU0104, LSF0102-Q1, TXU0304-Q1, LSF0108, TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520393/lsf0108-q1-i-m-having-trouble-connecting-i2s-to-lsf0108

器件型号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0304-Q1LSF0102-Q1TXU0104、TXU0204-Q1 LSF0108TAS6424-Q1TAS6424

工具/软件:

亲爱的克莱门斯·拉迪施

I2S 连接有问题。 请帮帮我。

e2e.ti.com/.../5841959

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关;驱动线路的器件必须能够通过两个上拉电阻器吸收电流。 当电流过高时、设备的 VOL 会增加(如您所见)。

    当您具有推挽输出时、无需在 LSF 输入引脚上拉电阻器。

    LSF 具有开漏输出、因此输出端始终需要上拉电阻。 最小上拉值由器件(此处是 AP)的驱动强度决定。 最大上拉值由信号线的电容(即其长度)决定;如果电阻器太弱、则上升沿太慢。 对于非常长的线路或当您有电缆/连接器时、可能无法找到同时符合这两个限制的电阻器。

    TXU0104 -Q1/TXU0204-Q1/TXU0304-Q1等单向缓冲转换器更加稳健。 您只需 I²C Ω 信号使用 LSF0102-Q1等双向转换器。

    我不知道"时钟故障"的实际含义;可能是您使用了错误的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯·拉迪施  

    感谢您的答复。

    我们的电路板为 CPU (exynos)+ lsf0108 (电平转换器)+ tas6424-Q1 (音频放大器)

    目前、音频放大器正在生成"时钟故障"中断。 目前正在联系 TI export 部门。

    请帮帮我。 我想知道 TAS6424放大器中导致时钟故障(寄存器0x11)的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请帮助确认 Clemens 的建议是否得到了实施并且有益-因为 问题似乎与 VOL /速度权衡问题或使用的频率错误有关。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack Guan

    感谢你的帮助。
    我会将此信息转发给硬件团队、询问 Clemens Ladisch 的建议是否适用于我们的电路板。 我很高兴此问题不是软件问题。 我们的硬件表示这是软件团队的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题。 如有任何新问题、请更新我们。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 硬件团队不接受需要更改电平转换器的事实。 虽然困难重重、但我转达了 TI 专家的意见。

    硬件组将 TAS6424的故障中断(时钟故障)报告为由软件中的寄存器设置引起的问题。
    我会再次询问是否还有其他变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新。 TI 组件出现新问题、欢迎随时创建新主题。

    此致、

    插孔