This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102DCURの電源電圧について Ω

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1521478/lsf0102-lsf0102dcur

部件号:LSF0102

工具/软件:

Δ V_A < Vref_Δ V_A > Vref_ Bとしてしまったのですが、こちらを正常に動作させるためには改修が必要でしょうか。μ V LSF0102DCURの電源電圧について、データシート上ではVref Bとすべきと記載があるところを、誤って基板上でVref

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是对称的;哪一侧的电压较高无关紧要。 但与 EN 和200 kΩ 电阻器的连接必须在电压较高的一侧。

    如果 EN 连接到较低的电压、它仍然可以工作、但开关速度稍慢、并且输出电压被钳位到比 Vref_B 低约0.6V 的电压 I²C Δ R、这无关紧要。