This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A:复位电路

Guru**** 2925870 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC123A, SN74LVC2G14, TLV809E, SN74HC175, TPUL2G123, SN74HCS08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520330/sn74lvc00a-a-reset-circuit

器件型号:SN74LVC00A
Thread 中讨论的其他器件:TPUL2G123、SN74AHC123A 、TLV809E、SN74HC175、SN74LVC2G14 SN74HCS08

工具/软件:

你好

我想制作一个电路来监控微控制器复位信号的状态。

复位信号是低电平20us 信号。

如果我在10ms 内收到3个脉冲、我想输出一个脉冲。 我想绕过第一个脉冲。

您对这种电路有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要绕过、输入或输出什么脉冲?

    请绘制显示所需行为的波形图。

    可以通过一个三位移位寄存器计数到三个、并通过单稳态多谐振荡器(如 SN74AHC123A/TPUL2G123)实现超时和输出脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "绕过第一个脉冲"是什么意思? 输出脉冲的长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以看到、当输入移至低电平时、输出不会立即跟随。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此需要绕过第一个脉冲和第二个脉冲。

    输出脉冲的长度是多少? 是脉冲、还是应手动将其停用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 长度约为20us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这三个触发器构成一个移位寄存器。 在输入信号的每个下降沿、都会移入"1";在第三个下降沿、最终触发器的输出变为高电平并触发多谐振荡器、该多谐振荡器会输出20 µs 脉冲。 此脉冲还用于清除触发器、以便再次从0开始计数。

    顶部的多谐振荡器实现超时。 在输入信号的每个上升沿之后持续100ms、其输出为高电平、并且两个与门允许移入"1"位。 100ms 后、最后两个触发器始终在其输入端看到"0"。

    需要使用/RESET 信号在上电时将触发器初始化为已知状态。 使用 TLV809E 等复位 IC 或(如果您知道电源的上升时间)使用 R-C 电路生成该代码。

    多谐振荡器:SN74AHC123A/TPUL2G123或任何'123
    触发器:SN74HC175或任何'174/'175
    不选通:SN74LVC2G14或任何'04/'14
    与门:SN74HCS08或任何'08