This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:指定 IOL 电流下的典型 VoL 值

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1521247/sn74lvc07a-typical-vol-values-at-specified-iol-currents

器件型号:SN74LVC07A
主题中讨论的其他器件: SN74LV244A

工具/软件:

大家好、在这里向我们提问这个集电极开路缓冲器 IC。  

我需要知道当通过  输出引脚的灌电流 约为8mA、Vcc 设置为5V (负载通过限流电阻器拉高至3.3V)时输出引脚的典型 VoL 是多少


我在数据表的第6.5节中看到、特定负载测试条件下特定 Vcc 值下列出了一些最大值、但我没有看到与我所寻找的值有足够的重叠。  


一些数据表包含一个显示此信息的线图、 在各种 Vcc 值下绘制 Vol 与 IOL 的关系图。 (SN74LV244A 的 Ex 6.11) 该 SN74LVC07A 器件是否存在这些图表?

如果不是此器件、我可以使用这些值的典型/一般图表来参考这些信息、是否适用于各种逻辑系列?

感谢你能抽出时间  

-科迪