This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:SN74AUP1G17能够驱动40pF 电容

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1521206/sn74aup1g17-sn74aup1g17-ability-to-drive-40pf-capacitance

器件型号:SN74AUP1G17

工具/软件:

设计中使用 SN74AUP1G17作为3.3V UART 信号路径中的缓冲器(将远程 TX 缓冲到本地微控制器)。

PCB 组装已完成、但未包含串联阻尼电阻器。  缓冲器导致 MCU 出现过冲和下冲、峰值约为3.9v、其中 IO 上的 MCU 最大值为 VDD +0.3 (因此为3.6V)。  为了保存现有的 PCB、我们考虑向信号布线添加电容以减少上升时间和过冲。  40pF 这样做并将过冲置于 MCU 限制范围内。   

UART 速度: 115200

CAP 至 GND ON 信号: 40pF

尝试驱动40pF 的器件损坏是否存在问题?

谢谢、

——Glenn