This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:智能手机中的四通道 SPI 1.8V 至1.2V 用例

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXB0304, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520511/sn74axc4t774-quad-spi-1-8v-to-1-2v-use-case-in-smartphone

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件: TXB0304TXV0108

工具/软件:

尊敬的团队:

我在 D/S 中看到 sn74axc4t774提到最大数据速率是320MHz、其电压范围为3.3V 至1.8V、但大约在1.8V 至1.2V 之间?  对于四通道 SPI、最大数据速率将是800Mbps。 如果此器件不适用、您能帮助  为此类应用推荐另一款器件吗?

市场:PE、智能手机

客户 Lenovo (MOTO)

应用:四通道 SPI  

谢谢你

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QSPI 使用双向信号、因此该器件无法工作。

    检查 TXB0304、在1.2V 下的限制为100Mbps。请注意、速度是按通道指定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    您能否提供有关所需800Mbps QSPI 支持的更多详细信息? 目前、我们的产品系列中没有能够以该速度转换单端逻辑信号的器件(目前速度最快的是 TXV0108、不支持 QSPI 的自动双向数据信号)。 如需使用 TXB 进行设计、请参阅应用手册: www.ti.com/.../scea147.pdf

    此致、

    插孔