This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:MIL 级备选器件申请

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520581/txb0108-mil-grade-alternate-part-request

部件号:TXB0108
主题中讨论 的其他器件:TXS0104E

工具/软件:

请告知我、下面提到的器件是否提供 MIL 级备选器件。  在-55°C 至125°C 工作温度范围内支持的备选器件也是合适的。

SN65LVDS2DBVR、 TXB0108PWR、TXS0104EPWR 、 TPS53319DQPR 、TPS7A9101DSKR、  TPS2553DBVR、 TPS56628DDA、 SN74AXC4T245PWR 、SN74LVC1T45DCKR、 TPS561201DDCR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于电平转换器(TXB0108、TXS0104E、AXC4T245、LVC1T45)、 目前没有 MIL 等级。 相反、您可以参考 TI 的转换产品登录页面以查看当前支持的 MIL 级器件: www.ti.com/.../products.html

    此致、

    插孔