This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:100uA 和500uA 条件下 VOH 的统计直方图

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74LVC1G125, SN74AUC1G125, SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520254/sn74lvc1g125-statistical-histograms-of-voh-at-100ua-and-500ua

器件型号:SN74LVC1G125
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUC1G125、SN74LVC2G34、 SN74LVC125A

工具/软件:

您好:

我继承了一种现有设计、其中 SN74LVC1G125由2.5V 供电、以及高达500uA 的高电压输出源。  一项关键要求是 VOH 必须非常接近 Vcc。

在数据表 (第6页)中、表7.5电气特性中、IOH 100uA 下的 VOH 为 Vcc-0.1V。  我假设此规范已达到足够的统计覆盖率。  您有直方图吗

显示实际分布?

由于我的负载为500uA、因此是否可以针对该拉电流值重复该过程?

谢谢您、

Harold Stiltner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harold:

    我们只能公开分享数据表中的测试值、这正是 TI 官方保证的内容。 话虽如此、我预计在该电流下、VOH 的差异可以忽略不计。 您的 VOH 系列有多敏感?

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于高于1.65V 的电源、100 µA 值不准确。根据2.3V VOH 计算得出、最坏情况下的压降将是25mV;请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

    另请考虑 SN74AUC1G125、它在2.5V 时具有类似的驱动强度

    为了进一步提高输出电压、请并联使用多个输出、例如 SN74LVC2G34、SN74LVC125A。