This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC7001A-Q1:与门输入端连接在一起

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1519557/sn74lvc7001a-q1-and-gate-inputs-tied-together

器件型号:SN74LVC7001A-Q1

工具/软件:

您好论坛、

我的 PCB 上有一个选项。

1.将两个与门输入连接在一起,慢速信号。

或  

2.通过上拉电阻器将一个输入连接到 VCC、另一个输入连接到缓慢移动的信号。

尽管这可能微不足道、但通过将两者连接在一起、可以从 BOM 中移除一个电阻。

输入连接在一起以及输入信号非常慢时、是否可能出现任何问题?

只是好奇

谢谢您、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓慢移动的信号会在每个输入端产生高击穿电流。 (但如果您关心功耗、可以使用比较器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    缓慢移动的信号或更多的稳定状态信号来自 DFF 的 Q 输出。

    我应该修改或使用稳态信号 CMOS 输出项这个词。

    什么是更好的解决方案:

    1.将和门输入相互连接。 这样可以节省连接到 VCC 的上拉电阻和过孔。

    或  

    2.在其中一个与门输入上使用上拉电阻、并将 DFF Q 输出直接路由到另一个输入。 在这种情况下、会在 PCB BOM 上使用额外的电阻器。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容和漏电流非常低、因此无关紧要。 您可以将它们连接在一起。