This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:输出引脚的 VOH、VOL 值

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520053/sn74lvc2g14-voh-vol-values-for-output-pins

器件型号:SN74LVC2G14

工具/软件:

请提供输出引脚1Y 和2Y 的 VOH 和 VOL 值的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    这些值位于数据表中。 请参阅第 6.5节"电气特性"。

    此致、

    Ian