This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:输入引脚的 VIH、VIL 值

Guru**** 2559520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520049/sn74lvc2g14-vih-vil-values-for-input-pins

器件型号:SN74LVC2G14

工具/软件:

请为输入引脚1A、2A 提供 VOH 和 VOL 的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    这些值位于数据表中。 在施密特触发器件中、VIL 是 VT、VT 是 VIH。

    此致、

    Ian