This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08:E4版本比 G4快?

Guru**** 2767855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08, SN74LVC08A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1522080/sn74hc08-e4-version-is-faster-than-g4

器件型号:SN74HC08
主题中讨论的其他器件:SN74HCS08SN74LVC08A

工具/软件:

您好!

由于 E4版本很难在市场上获得,我们甚至试图从经销商处购买成千件的 E4版本。

该分销商向我们发送了 G4版本。

在我们的系统测量过程中、我们发现 E4版本的速度提高了20ns。

问题是:当前正在生产哪个版本? E4或 G4?

数据表如何相同?

BR

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个版本都符合保证的数据表限值;不保证典型值。 新版本的速度更快、是目前唯一一款正在量产的版本(它与 SN74HCS08类似、但输入迟滞较小)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到新版本更快、因此从我的角度来看、它应该是 E4版本。

    这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    "新"版本 Clemens 是 PCN 之后的器件。 这有一个新的芯片和新的工艺。  

    1.G4/E4应该是完全相同的设备。 请参阅此常见问题解答:  为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀? 

    2.您的使用案例是什么? 您在上一篇文章中提到 G4不起作用。  

    3、什么测量速度快20ns 呢? 这是指上升/下降时间还是传播延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    在我们的控制器中、G4版本不起作用。 我们在 E4和 G4之间进行了比较测试。

    结果是 E4比 G4快20ns。 它是传播延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播延迟可能与数据表中指定的最坏情况值一样高。

    如果您需要较低的传播延迟、请使用另一款器件、例如 SN74HCS08或 SN74LVC08A。